Arrow est convaincu que l’accès aux technologies du futur par tous conduira à la construction d’un avenir meilleur. Cependant, ce qui nous a amenés à notre situation actuelle ne nous mènera pas nécessairement là où nous souhaitons être demain.
L’industrie électronique est en constante évolution, elle est façonnée par les défis rencontrés sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, ainsi que des facteurs tels que la digitalisation.
Le « Primary Distribution Center » (PDC) d’Arrow Venlo représente la prochaine évolution de l’engagement d’Arrow à servir ses clients, à exécuter de manière exceptionnelle et à construire une chaîne d’approvisionnement électronique robuste et durable, prête à relever les défis des besoins de nos clients.
L’avenir des entreprises étant en constante évolution, cela nécessite un travail continuel afin de garder une longueur d’avance. Notre PDC a été construit pour relever les défis de demain.
Étendre la présence d’Arrow à Venlo
Afin d’aider ses clients et ses fournisseurs à accélérer leur délai de mise sur le marché, ainsi que d’obtenir des améliorations supplémentaires en matière de qualité et de service, Arrow a ouvert un nouveau PDC à la pointe de la technologie, à Venlo, aux Pays-Bas.
Ce centre stratégique fait partie d’un réseau mondial d’entrepôts et va assumer le rôle de partenaire d’approvisionnement, pour servir plus de 220 000 équipementiers, revendeurs à valeur ajoutée, sous-traitants et clients commerciaux.
Le PDC de Venlo est l’un des plus grands entrepôts Arrow au monde. Ce nouveau centre de distribution s’appuie sur les installations existantes présentes à Venlo pour en faire un centre d’excellence de classe mondiale, offrant une capacité accrue pour la croissance future.
Cet investissement va permettre à Arrow de propulser le secteur de la distribution de composants vers une nouvelle ère de technologie, d’automatisation et de numérisation.
Tout au long de ce projet, nous avons concentré nos objectifs sur l’apport de valeur ajoutée pour les clients, les fournisseurs et les employés. Nous avons créé un centre logistique international offrant des niveaux de qualité, d’innovation et de délai de mise sur le marché incomparables.

Notre objectif principal est d’embarquer avec nous, chacun de nos clients et fournisseurs, dans un voyage vers l’avenir de la distribution durable de composants électroniques.
Planifier le futur de l’innovation
Du point de vue informatique et logistique, le nouveau site de Venlo est équipé des technologies et des infrastructures les plus récentes et les plus avancées du marché. Grâce à la capacité supplémentaire offerte par Venlo, Arrow se dirige vers une croissance et une mise à l’échelle durables, aidant à répondre aux besoins des clients pour de nombreuses années.
Une surface de
90,000
mètres carrés
– environ 10 terrains de football
78
quais de chargement
pour optimiser l’expédition et la réception
7 km
de un réseau
de convoyeurs
7 MW
d’électricité verte
générés par an
– ssez pour alimenter 1900 maisons
100%
des emballages papie
– permettant d’éliminer des milliers de tonnes d’emballages en plastique


Optimiser par l’automatisation
Pour répondre aux demandes croissantes des industries technologiques et électroniques, le centre logistique d’Arrow Venlo est équipé des dernières innovations en matière d’automatisation de pointe.
Sa construction est basée sur le système de transport et de stockage hautement sophistiqué Vanderlande Adapto™. Elle est dotée d’une structure intralogistique entièrement automatisée par code-barres. Cela assure des processus extrêmement robustes, dépassant même les attentes de nos clients en matière de qualité.
Alors qu’avant, les opérateurs perdaient du temps à parcourir les couloirs pour trouver le produit nécessaire, cette solution automatisée permet d’effectuer la livraison du produit directement auprès de l’opérateur. Cela permet de réduire au minimum les manipulations manuelles excessives, ainsi que le temps nécessaire entre les prélèvements. Des améliorations significatives dans la précision des prélèvements et sur les conditions de travail générales ont déjà été constatées.

S’axer sur la durabilité
Les initiatives vertes sont le moteur de la conception et de la mise en œuvre de notre « PDC ». Arrow s’est appuyé sur la méthode d’évaluation environnementale du Building Research Establishment (BREEAM) pour influencer la conception de cette nouvelle installation, ainsi que sur la stratégie de durabilité des projets du plan directeur, des infrastructures et des bâtiments.



Une construction respectueuse de l’environnement et de la santé des employés
Arrow pense qu’une nouvelle approche cohérente de la conception des bâtiments peut faire une différence significative dans le respect de la santé et du bien-être des employés travaillant à l’usine de Venlo.
Un bâtiment sain se doit de combiner les meilleures pratiques de la construction, des soins médicaux et des ressources humaines, pour créer un environnement de bien-être et d’inclusivité pour ses utilisateurs Un bâtiment sain n’est pas seulement un chef-d’œuvre architectural ou technique : il est né de l’engagement de l’organisation à intégrer le bien-être dans son infrastructure.
L’installation Arrow de Venlo est l’un des bâtiments les plus sains des Pays-Bas
Ce nouveau bâtiment a obtenu la certification WELL Building Gold de l’International WELL building institute (IWBI).
Nos collaborateurs sont au centre de notre entreprise
Les employés d’Arrow sont notre atout le plus précieux. Nous pensons que les résultats apportés à nos clients sont bien supérieurs lorsque nous assurons le bien-être et le bonheur de nos employés. En mettant l’accent sur la création d’un environnement centré sur l’expérience de nos employés, nous pourrons répondre aux besoins de nos partenaires d’une façon nouvelle et dynamique.
Pour en apprendre davantage sur les bénéfices de travail offerts par les installations d’Arrow à Venlo et parcourir nos offres d’emploi, visitez notre page Carrières.